This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:使用 LV 25 P 问题感测半电压

Guru**** 2567755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1361658/tms320f28335-sensing-half-voltage-by-using-lv-25-p-problem

器件型号:TMS320F28335

我使用电压传感器 LV25-P 通过 F28335微控制器检测电网电压230伏。 我发现了一个与转换后的电压相关的问题. 当我感应230伏并使用传感器时,我获得1.2伏的单极方式意味着波形位于0到1.2伏之间(参考点为零)  并在 CCS 中执行代码之后将其提供给 F28335 A0 ADC 引脚、当我运行代码时、我将获得1.2伏的一半电压。 有人能帮助我们获得1.2伏的电压吗? 为什么电压减半?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够共享 ADC 输入电路原理图?  

    此外、 您是否使用内部或外部基准?  ADCREFIN 是如何在电路板上连接的?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用电压传感器 LV 25、在图中、您可以看到那里有传感器增益板、它会调整增益、将偏移作为单极波形提供给 F28335的 Ao 引脚。 我还提供了用于检测电网电压的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在控制卡和 单极波形之间是否有公共接地连接?  

    如果您尝试转换一些直流电压、您看到了正确的结果吗?  

    此致、

    本·科利尔