This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:高电平比较器跳闸延迟

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1359664/tms320f28379d-delay-in-tripping-of-high-comparator

器件型号:TMS320F28379D
 我正在测试比较器子系统的跳闸以用于所有外设的诊断。 这些测试只运行一次。 我使用比较器1和6。   两个比较器的正输入为 1.5V 、负输入时使用内部 DAC。 当 DAC 为低电平时、 我将使用比较器的反相信号输出。 我正在初始化 CMPSS、然后运行以下测试。
设置 DAC 值以使 CMPSS 跳变
高侧的内部 DAC 值= 0.4*4096/3.3
低侧的内部 DAC 值= 1.7*4096/3.3
2.读取 CMPSS 的状态寄存器以查看跳闸状态。

我正在使用以下代码来检查跳闸所花费的时间。

 
     CMPSS_setDACValueHigh (base、(0.4*4096/3.3));
     GPIO_togglePin (19);
     while (((HWREGH (base + CMPSS_O_COMPSTS))和0x0001)==0)
     {

     }
     GPIO_togglePin (19);
从我的观察可以看出、高侧比较器跳闸时间为500 us、而低侧跳闸时间为1 us 以内。 如果我多次运行同一个测试、通过重置 DAC 值并再次设置测试 DAC 值、高侧 DAC 在后续时间内在1us 内跳闸。 仅在第一次测试期间,高侧 DAC 需要500us 跳闸。 但对于低 DAC、情况并非如此。 低 DAC 始终在1us 内跳闸。
 为什么即使 DAC 值 为0.4V 且输入为1.5V、高侧比较器跳变也有太多的延迟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要一点时间来了解这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这方面有任何更新吗? -谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthick、

    很抱歉耽误了时间。 您如何设置 CMPSS? 一切都是异步吗?  

    您能否尝试将 CMPSS 输出带到一个引脚来进行测量?  

    您是否还可以尝试  在外部而不是 DAC 施加反相比较器输入? 它将帮助我们找到该延迟的根本原因。

    最后、我看到 CMPSS 的上电时间最大为500us。 启用 CMPSS 和 DAC 后是否立即运行此代码? 您可以在启用这些外设后延迟一下吗?   

    此致、

    本·科利尔