This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800155-Q1:C2000-CGT 版本

Guru**** 2862200 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000-CGT, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1361914/tms320f2800155-q1-c2000-cgt-versions

器件型号:TMS320F2800155-Q1
主题中讨论的其他器件:C2000-CGTC2000WARE

您好!
我的理解是、C2000-CGT 的所有版本都与所有 C2000器件兼容。 我可以将旧版 CGT 用于较新的 C2000器件吗?
只是旧版 CGT 不支持最新的 C28x 特性(如 TMU、64位 FPU、...)?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    paul wang2 说:
    我可以将旧版 CGT 用于更新的 C2000器件吗?

    如果您从源代码构建所有内容、是的。  那么 C2000Ware 或您使用的任何其他库会怎样呢?  链接器的版本必须>=用于构建任何文件或库的编译器的版本。  编译器 RTS 库的版本必须与链接器的版本匹配。  

    我知道 C2000Ware 的最新版本仅支持 EABI。  仅在最新版本的编译器中提供对 EABI 的支持。

    谢谢。此致、

    -乔治