This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:CCS 12.7 &GIT:无"分支、标签或参考和 quot;&quot 选项;与&quot 比较;

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1361154/tms320f28p550sj-ccs-12-7-git-no-branch-tag-or-reference-option-for-compare-with

器件型号:TMS320F28P550SJ

我将 CCS 与 GIT 配合使用。 使用 CCS12.5、11.0或更低版本时、我可以选择一个分支、并通过选择"分支、标记或参考"与任何其他分支进行比较、如下所示:

但是、当我使用 CCS12.7时 、不存在"分支、标签或参考"选项、请参阅以下内容:

如何与任何其他分支进行比较?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个 CCS 版本中的 EGit 版本相同、因此我预计行为不会有任何变化。

    在12.7的屏幕截图中、是一个 Git 项目吗? 看起来不是这样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是一个 GIT 项目在我的12.7屏幕截图.

    我创建 GIT 项目/存储库完全相同的方式与 CCS 11 , 12.5, 12.7 ,只有12.7没有"分支,标签,或参考"选项"比较"

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我在2台计算机上安装了 CCS12.7、它们共享完全相同的 GIT 项目。 在一台计算机上、"比较"有"分支、标记或参考"选项、但在另一台计算机上、"比较"没有"分支、标记或参考"选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我卸载了 CCS12.7、重新启动了计算机、然后重新安装 CCS12.7、仍然有"比较"的"分支、标签或参考"选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定发生了什么、但在我从远程 GIT 服务器重新克隆 GIT 项目后、现在有"分支、标记或参考"选项用于"比较"。

    请关闭此案例。 谢谢。