This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:是否可以从 MCAN 引导或只从 CAN 引导?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1361523/tms320f28388d-is-is-possible-to-boot-from-mcan-or-only-can

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

检查 TRM 的引导模式选择部分时、只有 CAN 规定为可能的引导模式、而没有提到 MCAN (CAN-FD)。 这是否意味着引导和固件更新仅可通过选择该引导模式的标准 CAN 提供、还是也包括使用 MCAN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    TRM 中列出了该器件唯一可用的引导模式、因此我不相信这里支持 MCAN、但请 留出一天时间让我为您进行三重检查。

    此致、

    艾里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Allison。

    我注意到的一点是、在 Ware_Motor 的闪存实用程序(C2000C2000_SDK_5_01_00_00\c2000ware\utilities\flash_programmer\)中 、有两个适用于不同系列芯片(F28003x)的闪存编程器。 一个名为 dcan_flash_programmer、另一个仅为 can_flash_programmer。 前者具有一个针对 DCAN (标准 CAN 版本 D)的自述文件、后者具有一个自述文件、指出它应该与 MCAN 一起使用。 F28003x 在其 TRM 中也没有明确提及 MCAN 作为引导模式、因此我希望 F28388D 处于类似情况、但它受到支持但尚未提及、前提是我可以信任这些工具自述文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

       28003x TRM 确实提到了 CAN FD 引导模式(CAN FD 与 MCAN 相同、更确切地说、MCAN 模块支持 CAN FD 协议。

    28388D 不支持 CAN FD 加载程序。   最简单的确认方法是查看 C2000WARE 文件夹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我只是在寻找 MCAN、忘记搜索 CAN-FD。