This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:在使用 HR 和 SYNC 时最大限度地降低 PWM 抖动的影响

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1361335/tms320f280039-minimize-impact-of-pwm-jitter-when-hr-and-sync-are-used

器件型号:TMS320F280039

尊敬的专家:

根据 TRM、HRPWM 接收同步将有抖动。   如何将该抖动的影响降至最低?

例如、当使用 PWM1来同步 PMW2时、两者都是 HR 格式、用于栅极驱动器、所以我们不需要抖动、如何最小化或避免抖动?

此致、

挂起。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang:

    为了最大限度地减少或避免抖动、您不应在 PWM 波形的每个周期同步。 相反、在开始时仅发送同步以使 PWM 进行同步。

    此致!

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您提供信息。 还有一个问题、抖动是如何在寄存器上反映的、例如、TBCTFR = TBPHS+1同步的? 这样、下一个周期也会受到影响。

    此致、

    挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、抖动不会反映在寄存器上。

    此致!

    马瑞安