This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:如何使 CCS 指向 C2000Ware_5_02_00_00

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1361752/tms320f28p550sj-how-to-make-ccs-point-to-c2000ware_5_02_00_00

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我已经在下面做过:

  1. 关闭所有 CCS
  2. 卸载 C2000Ware_5_02_00_00_EA1
  3. 卸载 C2000Ware_5_02_00_00
  4. 重新启动计算机
  5. 重新安装 C2000Ware_5_02_00_00
  6. 设置以下变量:

但 CCS 仍指向 C2000Ware_5_01_00_00、如下所示、此处未进行更改:

请建议如何使 CCS 指向 C2000Ware_5_02_00_00?

谢谢。

昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昆廷、  

    您可以在项目属性中更新产品版本。 请参阅以下快照

    此致

    西达尔特