This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054F:ADC:温度采样波动过大

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1360086/tms320f28054f-adc-temperature-sampling-fluctuations-are-excessive

器件型号:TMS320F28054F

尊敬的专家:

我的客户发现 有一定数量的器件在温度采样方面波动过大、即使输入接地、数量也会在0-60之间跃进。  下图中温度采样通道是 A7:

  

相应的配置如下、即使用触发源 epwm1_SOCA 将温度采样配置为 soc11:

您能帮助找出波动的根本原因吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户发现外部温度传感器的电压出现波动?  

    客户是否使用示波器检查了电压?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    由于输入电压稳定、它们将 ADC 输入与接地连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是,即使他们把它连接到地面,问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Angela、

    他们是否仅在一个器件上发现此问题?  

    他们是否会对任何其他通道进行采样? 它们是如何触发 ADC 转换的? 转换在什么频率触发?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    他们是否仅在一个器件上发现此问题? -------- 有一定数量的器件  

    他们是否采样任何其他通道?--是的,但只有 SOC11触发 A7通道有这个问题。

    它们是如何触发 ADC 转换的呢?--- 触发源为 epwm1_SOCA

    转换在什么频率触发? ——8kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Angela、

    他们是否发现只有一台设备存在此问题? -------- 有一定数量的器件 [/报价]

    因此、他们在同一电路板设计上的某些器件不会出现该问题?  

    转换触发频率是多少? --8kHz[/报价]

    他们能否检查较高采样频率下的问题是否相同?  

    此致、

    本·科利尔

    [/quote]