This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:PED 过冲

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1359714/tms320f28027-peed-overshoots

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!
该电流电机用于无人机上、需要快速响应而不会出现过冲。 电流不应过高。 我应该如何调试它?
我目前使用的方法是在速度和电流环路足够大时使用 PID 控制器进行加速。 当速度差很小时、加速度很小;当速度差较大时、加速度较大、但速度仍然过冲。 是否有任何其他方法? 请提供更多建议、
2.速度环路和电流环路的响应应该基本一致吗? 速度环路是否快、电流环路是否也需要快?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假定针对您的电机正确调整了您的电流环路 PIS、您实际上只需要调整速度 PI。 C2000WARE 的以下位置提供"PID Controller Tuning Guide.pdf"、您可能会发现它对改善过冲行为有所帮助。  

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_01_00_00\libraries\control\DCL\c28\docs

    此致!

    凯文