This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 复位器件、然后重试此操作。

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1362921/tms320f28p550sj-error--2131-0x0-unable-to-access-device-register-reset-the-device-and-retry-the-operation

器件型号:TMS320F28P550SJ

您好!

错误-2131的原因可能是什么? 有时我可以使用 XDS110在电路板上加载某个项目、有时在同一项目中和同一电路板上反复出现错误-2131。

不同版本的 CCS 和不同的卡中也出现了这种情况、包括 Launchpad 和 controlCARD。

Ari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ari:

    请看一下这两个线程、这可能是您看到此问题的原因: 线程1线程2、您是否使用了 F28P55x 的最新目标配置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这次、问题是 JTAG 连接器中的短路。 由于软件问题、我多次遇到同样的错误、起初我甚至没有考虑使用另一个电路板进行测试。
    谢谢。
    Ari.