请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 主题中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE
尊敬的专家:
你好! 我 正在使用 c2000ware "C2000Ware_5_01_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x_dual\empty_projects"中的空28388D 双核演示"empty_c28x_di_sysconfig _multie"。
我在构建后更改了封装信息、它自动改回默认封装设置。
例如:
默认设置为176引脚。

如果我将"部件"从 F2838x_176pin 更改为 F2838x_337bga 并保存它。

我再次打开 SysConfig 后、设置恢复为 F2838x_176pin。

但我在记事本中检查文件"empty_C28x_dual_sysconfig _cpu1.syscfg"、配置为 F2838x_337bga。

我是否错过了更改 封装信息的某些步骤? 你能给我一些建议吗?
谢谢!
此致
奇田市