This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:内部温度传感器范围

Guru**** 2796665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1361997/tms320f280041c-internal-temperature-sensor-range

器件型号:TMS320F280041C

大家好!  

我们将在 PMSM 逆变器中使用 F28004x。  我 编写了基于 Tj (结温)限制(即125摄氏度)的功率降额要求。 逆变器峰值电流为500A、因此很可能在微控制器中、内部温度在60 分钟内达到125摄氏度。  

我 认为 温度上升幅度高于预期。 如果我的理解正确、您能指导我吗? 是否建议切换到其他封装?

此致、

阿莫尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amol、

    我不确定我是否理解这个问题。  DS 中的 Tj 额定值可与 热阻特性 部分和 电流消耗 部分结合使用、以确保外部温度曲线不会导致 Tj 违例。

    大部分功率/热量耗散将通过接地引脚通过 PCB 侧发生、不确定500安培时逆变器是否存在明显的自热等问题。

    此致!

    马修