This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:重写"消息标识符"使用 SCI

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1361946/tms320f280025c-rewriting-message-identifier-using-sci

器件型号:TMS320F280025C

您好、我正在寻找解决我的问题的方案。


我正在考虑将 SCI 和 CAN 用作 TMS320F280025C 中的通信接口。
我的问题是、是否可以通过其他通信方法重写用于 CAN 通信的"消息标识符"?
如果可以、是否可以将其设置为即使重置电源也能保持重写后的"消息标识符"?


提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:

    为了澄清一点、您是否想知道您是否可以使用 SCI 来模拟 CAN 通信?

    此致、

    艾里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

    很抱歉令人困惑的措辞。
    我们打算使用 CAN 作为我们的主要通信手段,并希望能够从外部更改"消息标识符",这是"消息对象"中的一个设置。
    我想知道通过 SCI 发送值来重写"消息标识符"是否可行。
    我还希望将其设计为在电源复位后保持重写的值。

    此致、

    广木市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我的问题是,是否可以通过其他通信方法重写用于 CAN 通信的"消息标识符"?

    可以。

    [报价 userid="587272" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1361946/tms320f280025c-rewriting-message-identifier-using-sci "]

    如果可以、是否可以将其设置为即使重置电源也能保持重写后的"消息标识符"?

    [/报价]

    这只有当你将消息标识符存储在闪存(或系统中的一些其它非易失性存储器)中时才有可能实现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    如何将"消息标识符"保存在闪存中?
    我是否需要在链接器命令文件中重新写入设置?
    如果您有某种示例项目、如果您能提供、我们将不胜感激。

    此致、

    广木市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何将"消息标识符"保存在闪存中?

    您需要在下电上电过程中保存的任何内容都需要存储在某种形式的非易失性存储器中。 它可以是片外 EEPROM 或闪存存储器、也可以是片上闪存。 如果您希望存储在片上闪存中、则需要对闪存进行"编程"。 很难在 e2e 帖子中解释如何执行此操作。

    是否需要重写链接器命令文件中的设置?

    不需要、一旦你完成了适合项目需要的连接器命令文件、你就无需再次触摸它。

    如果您有某种样例项目,如果您能提供,我们将不胜感激。

    遗憾的是、我们没有这样的示例项目。