This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000微控制器论坛

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1362662/c2000-microcontrollers-forum

器件型号:TMS320F28375S

团队、您好!

我正在为我的项目使用 TMS320F28375S 微控制器。

之前、我曾发布 此主题 、询问在我的 PCB 准备就绪后需要购买哪些调试器来进行调试。 根据该主题中的建议、我继续购买了 Blackhawk XDS200 USB 探针。

现在我的 PCB 已经准备就绪、我尝试使用 Blackhawk XDS200 USB 探针进行调试、但遇到了许多错误。 我已按照设置说明进行操作、但无法使调试过程正常工作。

我将遇到的误差如下所示

有时我也会看到这个弹出窗口。

我不确定这些错误是来自 PCB 侧还是调试器侧。

您能在以下方面帮助我吗?

  1. Blackhawk XDS200 USB 探针的常见故障排除步骤。
  2. TMS320F28375S 所需的任何特定设置或配置。
  3. 如何解释和解决与 XDS200相关的常见错误消息。

非常感谢您提供任何指导或建议。 谢谢!

谢谢。此

致、 穆扎米尔·克雷希
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Muzammil:

    您能否尝试在目标配置内部测试连接?  

    您之前是否刷写了这些器件? 您是否可以  在连接前尝试擦除闪存?  

    您还可以尝试将器件置于等待引导模式、然后手动启动调试会话、再在未加载程序的情况下进行连接吗?  

    请参阅"手动方法": //software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-main.html #the-launch-process

    我想看看在这个过程中你遇到了什么错误。 从您的错误消息来看、您似乎只是在刷写器件时遇到了问题。  

    此致、

    本·科利尔