This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D-Q1:帮助选择专用 CLB 引脚以在 F28386上实现 BiSS

Guru**** 2822495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1363354/tms320f28386d-q1-help-selecting-dedicated-clb-pins-for-biss-implementation-on-f28386

器件型号:TMS320F28386D-Q1

您好!

我计划分配 两个 SPI 块、以便在一个使用 TMS320F28386的设计中实施两个独立的 BiSS 通道。

我遵循 C2000位置管理器 BiSS-C 库用户指南中的示例

在该示例中(在 F2837D 上实现)、GPIO6和 GPIO7源自 CLB。

这两个 GPIO 可以映射到输出 X-BAR、但它们没有映射到 CLB 输出 X-BAR。

在我看来、由于它们来自 CLB 逻辑块、根据下图、选择的 GPIO 应映射到 CLB 输出 X-BAR。

但这不是示例中的做法、因此我不清楚应该如何在我的设计中分配引脚。 我不清楚 如果不使用 CLB 输出 X-BAR、如何将 BISC_CLK 和 SPICLK (环回信号)路由到芯片外部。 我缺少什么?

谢谢!

杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    F2838上的输出 XBAR 可以访问某些 CLB 输出、但不是所有输出。 CLB 输出 XBAR 专门用于 CLB 输出、会添加一些其他信号。

    根据您要将路由到哪个 CLB 输出、输出 XBAR 或 CLB 输出 XBAR 可能是可接受的。

    谢谢!

    卢克