This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:断点会影响 C28x 软件测试的结果?

Guru**** 2529140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1363047/tms320f2800157-q1-breakpoints-will-impact-the-result-of-c28x-software-test

器件型号:TMS320F2800157-Q1

尊敬的 BU 专家:  

我正在帮助客户集成 C28x 自检功能。 他们使用的是 COFF 格式、因此需要构建库为 COFF 格式、然后集成到其 COFF 工程中、这意味着不使用 ROM 版本库。  

在上述构建以及 f280015x_C28x_stl_lib_test_app 项目之后。 我将输出文件下载到 F2800157的 LaunchPad。 我发现 如果以全速运行项目、则日志结果正常、即所有测试组都匹配并通过 。  

但是、如果我在下面的位置添加一些断点、则测试结果不正确:  

您知道原因吗?  

此致、  

将会