This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:在 TIDM-02000中使用

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, TIDM-02000, TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1363418/tms320f28377s-usage-in-tidm-02000

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049CTIDM-02000

对于使用 TMS320F280049C 的 TIDM-02000工程、我想改用 TMS320F28377S 处理器。  除了外设类型的一些差异外、我认为这不会是问题。  我唯一关心的是、49C 中的 CMPSS 模块有一个额外的消隐块、不会出现在77S 中。  我没有看到它在 TIDM-02000的固件中实现、因此我认为这是可以的。  77S 是否还有任何其他原因导致在对 GPIO 等进行了一些微小更改后无法与该固件一同工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们还没有做过迁移分析、因此很难判断。 F2837x 和 F28004x 系列器件之间也没有迁移指南、但下面的链接中提供了 C2000外设指南、其中将详细介绍每个器件上使用的每个外设的版本。 这 可以帮助您进行自己的迁移可行性研究。  

    https://www.ti.com/lit/ug/spru566s/spru566s.pdf