This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:关于编译问题

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1362657/tms320f28388d-regarding-compilation-issue

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的团队:  

 我一直在这个问题上。 我正在共享我的错误屏幕截图您可以一次性查看并解决我的问题。 请在本邮件中找到我的附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    请参阅 此线程 、了解  有关未解析符号错误的更多信息。 请告诉我、这是否可以解决您的问题。

    谢谢。

    阿纳维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

     我已经使用了您的建议、并给出了库 libc.a 文件和其他文件的路径。 在此之后、我将看到该错误。 我正在共享我的错误屏幕供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    您使用的是哪个 C2000ware SDK? 请使用 TI.com 上的最新 SDK V5.02 C2000WARE 软件开发套件(SDK)| TI.com

    您能否尝试重新导入示例并再次尝试重新编译示例? 我们能够构建此示例、而不会出现任何错误。 您是否对 SDK 中的示例进行了任何更改?

    请从工作区中删除现有示例、并重新导入该示例、看看其构建是否顺利。

    谢谢

    阿斯温