This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:无 Web 服务器的 TCP/IP

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1353625/tms320f28388d-tcp-ip-without-webserver

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

是否有 没有 Web 服务器的 TCP/IP 的示例? 如果它不可用、如何实现 TCP/IP、其中我的 PC 是客户端、控制卡是服务器。 计算机 使用 TCP/IP 发送数据以控制卡、此外、服务器响应并将数据发送到客户端。 我希望这方面的任何专家将回复这个消息。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TCP/IP 专家将在下周上班、请预计会延迟回复。

    谢谢

    阿斯温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前为使用 LWIP 堆栈的以太网提供了两个示例

    1.   enet_lwip:此操作使用 LWIP 开源社区堆栈并在 F2838x 设备上创建 Web 服务器。 7)位于  \libraries\communications\Ethernet\third_party\lwip\examples\enet_lwip

    2. enet_lwip_udp :这使用 LWIP 堆栈并演示通过 UDP 的包传输  

    对于 TCP、您可以参阅文件 tcp.c、它位于  \libraries\communications\Ethernet\third_party\lwip\lwip-2.1.2\tcp\core\tcp.c src。 该文件的标头提供了 TCP 实现说明。  
    没有提供此类示例(没有 Web 服务器)  

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够实施 TCP/IP 协议 、其中我的 PC 是客户端、控制卡是服务器、反之亦然。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢更新、将关闭此主题。

    此致

    西达尔特