This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:f28388D

Guru**** 2532830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1362008/tms320f28388d-f28388d

器件型号:TMS320F28388D

您好!

在刷写时测试看门狗打开时-(我们使用 FlashAPI)板载处理器被阻止。  我无法将新的 hex 文件加载到处理器。

请帮我找到问题的解决方案。

我在下面添加了 CCS 的日志:

"连接到目标时出错:(错误-1135 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。

(仿真软件包9.8.0.00235)"

或:

连接到目标时出错:

(错误-1015 @ 0x0)

"设备未响应请求。  器件可能已锁定、或者调试探针连接可能不可靠。 如果可能的话解锁器件(例如、在复位模式中使用等待、并且将电路板电源关闭后重启)。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如较低 TCLK)。

(仿真软件包9.3.0.00058)"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自 CCS 的屏幕:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试将器件置于等待引导模式?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答。 请给我发送更多详细信息。

    请回复我的电子邮件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、您好!

    TRM 中有对引导模式的说明、以及用于选择引导模式的默认 GPIO。 如果您的器件上有这些 GPIO、请将其配置为等待引导模式、然后重试连接。

    此致、

    本·科利尔