This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SK:SysConfig 工具上的 SDFM 输入限定。

Guru**** 1832810 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1364332/tms320f28p650sk-the-sdfm-input-qualifiction-on-sysconfig-tool

器件型号:TMS320F28P650SK
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

当我使用 SysConfig 工具配置 SDFM 时、没有启用或禁用 SDFM 内部输入质量功能的选项。
我构建了项目,发现 board.c 中的 sd_init()启用了输入限定,我不能通过使用 SysConfig 工具禁用它,看起来我需要调用 SDFM_disableSynchronizer()并禁用这个功能,是正确的吗?
SysConfig 工具上是否有任何设置可以禁用此 SDFM 输入限定?

此致、

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    感谢您的耐心等待。

    如前所述、默认情况下启用、并且我们尚未在当前版本的 SysConfig GUI 中实现禁用功能。

    此致、

    哈迪