This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2406A:Code Composer Studio 的正确版本

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2406A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1362850/tms320lf2406a-correct-version-of-code-composer-studio

器件型号:TMS320LF2406A

尊敬的 TI 员工:

我尝试了版本3.3.83.20,但它不起作用。 我收到错误消息"Cannot run dspcl"。 以下论坛提供了有关此错误消息的信息:

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/770138/ccs-ccs-v3-3-build-error-cannot-run-dspcl

在答案中:

存在包含 Code_Composer_Studio_的3.3.83.19编译:c2000_f24xv3.3.83.19_full.zip
使用的最常见器件是较旧的3.3.8.2、

我还像撰写论坛贡献的人一样使用 TMS320LF2406A。 您能否为我提供这些版本以便进行简短测试?

此致
托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到可以从正常的 CCS 下载页面获取3.3.83.20。 我还想让您了解此页面:  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_ccs33-windows10.html

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我已经安装了3.3.83.20,但有 错误消息"不能运行 dspcl"。 您是否可以向我提供3.3.83.19_FULL 或3.3.38.2 (见上文)?

    此致
    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我在研究这个。 请给我一点时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas:

    CCS 3.3.83.3.20不支持 F24x。  

    CCS 3.3.83.19有此要求、但需要付费许可证(这就是它不公开的原因)。 您是否已有许可证? 无论如何、请与我私人进行 E2E 对话、进一步讨论。

    谢谢