This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:示例:sci-ex4_echoback 错误

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1362603/launchxl-f280049c-example-sci-ex4_echoback-error

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

我尝试测试我的 launchpad "launchxl-f280049c"并参考《TMS320F28004x 微控制器技术讲座》手册。

从第274页开始、有测试手册中 SCI 示例(sci-ex4_echoback)的过程。

但程序始终在第184行分块、返回的 rxStatus 值为"10110000b"。

终端没有收到什么作为事件课程,甚至"你好世界"。  

我应该怎么做才能正常运行此示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yukai:

    我们今天已不再维护较旧的 PDF 技术讲座、而是 立即在 C2000 Academy 中进行更新和调整、以形成非特定于器件的实验室。 您可以 在此处找到我们的 C2000 Academy SCI 实验室。 请将本实验的软件解决方案导入 CCS 中、如果您能够运行、请告诉我、可以在中找到该解决方案:  

    {C2000Ware}\training\device\f28004x\communication_peripheral\lab_sci。 在其中、您可以找到特定于您的电路板的示例(launchpad 与 controlCARD)、因此如果您使用的是 launchpad 版本、请使用它。  

    C2000Ware 中的其他 SCI 示例位于: {C2000Ware}\driverlib\f28004x\examples\sci  

    此致、

    艾里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

    如前所述、失败 示例(sci-ex4_echoback)是从"C:\ti\C2000Ware_5_02_00_00\driverlib\f28004x\examples\sci\ccs "导入的。

    C2000 SDK 是版本。 5.02.00.

    此版本是否仍可正常使用?

    如果是、我可能会遇到什么问题?

     谢谢、我也会尝试 lab_sci。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yukai:

    我刚刚从相同的 C2000Ware SDK 版本(5.02.00)导入了相同工程、并在 F280049C Launchpad 上运行、然后在终端中看到正确的消息;工程构建和运行符合预期。 这里应该没有问题。

    您是否正在修改此程序? 还是只导入并运行它? 您是否能够尝试单步执行代码以查看程序在什么位置跳转到 ESTOP0?

    此致、

    艾里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

    我很抱歉这个愚蠢的问题。

    此问题的原因是开关"S6"处于错误位置。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心! 感谢您解决了这个问题!

    此致、

    艾里森