This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:查找符合 ISO 11898-1标准的 CAN 控制器合规证书

Guru**** 2505295 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28384D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1361900/tms320f28384d-looking-for-can-controller-compliance-certificate-to-iso-11898-1

器件型号:TMS320F28384D

您好!

我想寻求支持。

对于微控制器 TMS320F28384D、我正在寻找 符合 ISO 11898-1的 CAN 控制器合规性证书、或测试报告、或将显示 CAN 测试和通过/失败结果的文档。

是否有机会获得这样的文档?

谢谢、此致

帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pawel,

     由于您提到11898-1、因此我认为您对 DCAN 而不是 MCAN 感兴趣。 参考器件为 F28M35H52C1RFPT。 它与28348D 具有相同的 DCAN 模块。

    e2e.ti.com/.../DCAN_5F00_report.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hareesh:

    谢谢、这正是我想要的、能否获得完整的报告?

    此致、

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pawel,

      我已经给你发送了一个友谊请求。 请接受、我将离线发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Hareesh、  

    请求已接受。

    此致

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pawel,

       已通过私人消息向您发送报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh:

    我得到了报告、非常感谢。

    祝你度过美好的一天。

    此致、

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh:

    我刚刚从我们的硬件工程部门获得了另外一个组件、我们希望针对该组件获得同样的报告、MPN: SN65HVD1050MDREP。

    是否也有可能得到同样类型的报告?

    此致、

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pawel,

      我已联系我们的收发器组。 请给我们一两天的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直接发送报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Hareesh、还有机会获得一份完整的报告吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我不明白。 我发送了两个文件(一页 PDF 和一页9页 PDF)。 9页 PDF 是完整报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的道歉,我忽视了。

    非常感谢、我现在已经讲完了。

    帕维尔