Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28384D
您好、TI 专家! 我使用的是 TMS320F28384D。
我进行了一个简单的测试、以同时使用 CPU 1和2以及每个 CLA。 结果如下:
单核时间=74ms
单核分辨率=1967.704102
多核时间=18ms
内核 CPU1 CPU 分辨率=502.574646
内核 CPU1 CLA 分辨率=493.185547
内核 CPU2 CPU 分辨率=502.574646
内核 CPU2 CLA 分辨率= 493.185547
多核分辨率=1991.520386
代码执行2000000 FP32加法。 加法单位是0.001。
CPU1单独处理的结果和四个处理单元共享处理的结果分别表示为单个和多个。
CPU 和 CLA 之间似乎存在差异、因此似乎有必要进行检查。 在提供建议之前、请随时询问您需要的任何信息。 谢谢!