This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:以太网和 EtherCAT 语义差异

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1362342/tms320f28388d-ethernet-and-ethercat-semantic-difference

器件型号:TMS320F28388D

您好、Expert 先生、
尽管 F28388d Gaugther 板上的以太网和 EtherCAT 使用相同的 Phy 集成、但我在图片中的红色框中标记的 GPIO 连接会出现在 EtherCAT 电路中、但不会出现在以太网电路中、这是什么原因或它是原理图错误?

我正在等待您的反馈。
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我在周五再次与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在等待您的返程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在等待您的返程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "对不起,我不会介意的。" 您将需要向另一位专家咨询此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 TRM 中"EtherCAT"一章中的"LED 控制"部分。 以太网不存在相同的功能、因此这些信号不会路由回 MCU。

    此致、

    本·科利尔