请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28P65X 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好、
我正在使用 F28P65 LaunchPad、问题是当我使用 CCS (v12.7)对闪存进行编程时、出现以下错误:
因此、我想使用 UniFlash (v8.6.0.4688)擦除闪存、并选择 CPU1为:
似乎已成功从 UniFlash 控制台的信息中擦除它。 但是、我运行了 Blank Check、结果为:
控制台信息指示: [错误] C28xx_CPU1:闪存编程器:空白检查期间出现错误@地址0x00080000;预期为0xFFFFFFFF、实际为0x3EBE0048 (0)
但我仍然无法编程到闪存中。
为什么会这样呢? 擦除闪存是否真的成功?
乔伊斯