This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:TMS320F28379SZWTT

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1365097/tms320f28379s-tms320f28379szwtt

器件型号:TMS320F28379S

大家好、我有一个使用 TMS320F28379SZWTT 器件的设计、并且软件在 Matlab/Simulink 中完成。

希望这是一个简单的问题! 我有一个输出500Hz 方波的 O/p GPIO16、但在我的模型中、我将 GPIO16连接到一个常数块、我可以在0和1之间切换、但这没有什么区别、并且它始终输出方波。  GPIO 端口的 H/w 设置看起来正确、并且与所有其他工作正常的 GPIO O/ps 相同。

是否有办法查看是否有其他任何东西在使用此 GPIO?

谢谢

伊恩