This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037:SCI-A 引导模式配置2,808,280037

Guru**** 2949380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1362711/tms320f280037-sci-a-boot-mode-configuration-2808-280037

器件型号:TMS320F280037

大家好!

新 MCU 的过程中从 F2808切换到 F280037。

要从 F2808上的 SCI-A 引导(SPRU722C、页24、表6)、外部控制器会将 GPIO34拉至低电平、从而启用该功能。
现在、我们来看看如何在280037上实现相同的功能。
SPRSP61C -第213页、表7-8. 显示了基于 GPIO24和 GPIO32状态的不同选项。 其中一个选项是" SCI /等待引导(1)"。

280037 (或常规28003x)的配置似乎 有更多选项、如表7-9所述。 (BOOTPIN-CONFIG)、7-10.(独立引导模式选择引脚解码)、7-11. 和7.12。

如果我不想进行任何自定义、而只是想像以前那样使用它、我可以按照表7-8操作。 并将 GPIO24拉至低电平以进入 SCI-A 引导模式?

此外、我不确定什么是 Wait Boot、它默认为禁用状态吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Orvol:

    是的、要以独立模式在 F28003x 上使用 SCI-A 引导(而不是仿真引导)、您只需设置引导引脚、以便器件检测到您选择了 SCI/等待引导模式:

    请参阅上表的注释(1):只要 SCI 在 SCI 自动波特锁定过程中继续等待'A'或'A'、SCI 引导模式就用作等待引导模式。 如果您转到 SCI 引导并无内容发送、SCI 将无限期等待。 这就是为什么 SCI 双倍用作等待引导的原因、您可以在 TRM 的"器件引导模式"部分中看到。

    如果您发送的密钥无效、则它将引导至闪存。 希望这对您有所帮助!

    此致、

    艾里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alison:

    感谢您的回复!

    目前、我使用 C2prog 通过 SCI 刷写程序。 如果我要使用相同的编程模式(使用 C2prog)、这个 A/A 应该来自哪里?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Orvol:

    您是否曾参考 https://c2prog.com/downloads/C2Prog_v2.0-Manual.pdf 和 https://c2prog.com/faq/?遗憾的是、我不太熟悉 C2prog 工具的内部细节、但是、如果您看一下用户手册、它显示在将2prog 与 SCI 引导加载程序一起使用时需要考虑自动波特率。 您也可以直接联系 codeskin 以解决进一步的问题(info@codeskin.com)。

    此致、

    艾里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

    再次感谢您的答复。 :)