This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:是否有可以通过板载器件进行固件更新的任何样本

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1361173/tms320f28379d-is-there-any-sample-which-can-firmware-update-via-on-board-device

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我知道您提供了一种用户可以通过在 C2000ware 上使用 SCI 引导来更新闪存的方法。 但是、此方法似乎基于作为主机的 PC。
我想确认的是、您是否有文档或示例代码可以通过 CPU 或 FPGA 等嵌入式器件而不是以 PC 作为主机来更新闪存。
您能对此发表评论吗?

Br、
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于使用非 PC 主机进行固件更新、您希望使用哪种类型的内核引导加载程序、仍然是 SCI? 《 C2000微控制器串行闪存编程》中详细介绍的闪 存内核使用串行闪存主机编程器执行固件更新、不通过辅助器件显示更新。

    在与主器件通信之前、辅助器件需要将固件应用程序更新驻留在其 RAM 或闪存中。

    有关相关示例、您可以查看 最新 C2000ware 中的 SCI 单核和双核。  

    谢谢。此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles-San:

    感谢您的答复。
    >对于使用非 PC 主机的固件更新,您希望使用哪种类型的内核引导加载程序,仍然使用 SCI?  
    我并不特别要使用 SCI。 可以使用其他通信接口来实现从外部器件写入闪存映像。

    >在与主设备通信之前,辅助设备需要将固件应用程序更新驻留在其 RAM 或闪存中。
    是的、我了解以上内容。

    >相关示例,您可以在 最新的 C2000ware 中查找 SCI 的单核和双核。  
    您能否指出我们应该查看哪个文件夹的详细信息?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuichi:

    该器件的相关通信示例的文件夹如下:

    单核 CAN - C:\ti\C2000Ware_5_02_00_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu\can

    单核 SCI - C:\ti\C2000Ware_5_02_00_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\sci

    双核 SCI - C:\ti\C2000Ware_5_02_00_00\driverlib\f2837xd\examples\dual\sci

    有关 bootROM 和通信模式的相关代码信息、可以访问以下文件夹:

    C:\ti\C2000Ware_5_02_00_00\libraries\boot_rom\f2837xd\revB\rom_sources\F2837x_bootROM\cpu01-bootROM\source

    C:\ti\C2000Ware_5_02_00_00\libraries\boot_rom\f2837xd\revB\rom_sources\F2837x_bootROM\cpu02-bootROM\source

    谢谢。此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    我懂了。

    Br、