请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D
大家好。 我有一个 Launchxl F28379D 电路板、我正在使用 ADC、突然我将5V 跳线插入电路板上的某些点、然后电路板从调试中断开。 在此之后、一些 ADC 引脚已损坏、当我触摸 MCU 的表面(现在比之前的温度高一些)时、一个 LED 亮起!!!
之后我们买了一些新的 TMS320F28379D IC 同样的包我的板的 MCU 和更改损坏的 MCU ,但现在我们根本无法连接到板!!! 我的错误是关于低功耗模式。 。 。 我阅读了 TI 指南的相关内容以及 XRS Pin 和。 。 。 。 我不知道该怎么办。 有人能帮我吗?!