This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:F28P659DK8PZPRQ1样片(非常好)

Guru**** 1546410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1352800/tms320f28p659dk-q1-f28p659dk8pzprq1-sample-pretty-please

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1

我知道 F28P659DK8PZPRQ1的器件电源 非常有限。  我是否有机会获得一两个样片(可以是预生产 Si)?  我已经准备好订购电路板设计。  当我尝试通过正常 Web 方法进行采样时、它的限值为零。  我需要 PZP 封装。

此致!

Trey 德语

(trey@sygalauto.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Trey、您好!

    很抱歉这么晚才回复。  TI 商店中现在应有更多 F28P659DK8PZPRQ1库存。

    TMS320F28P659DK-Q1 |购买 TI 器件| TI.com

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、
    马林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,这不是我看到的...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trey、您好!

    您今天检查一下吗? 如果是、请通过 TI.com 提交客户支持请求。

    我在 TI.com 看到了我手头的库存:

    此致、

    马林