主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
我正在尝试对我的其中一个应用使用 PWM 死区配置。 我有来自 PWM 高电平信号的 PWM 低电平信号、这是补充信号。 下图介绍了我的应用中的死区模块配置。 突出显示的交换机和配置已禁用。
我将 PWM 时钟(TBCLK)配置为200MHz、并将 DBRED 和 DBFED 编程为100、以获得500纳秒的死区时间。 我希望上升沿具有500ns 死区时间、下降沿也具有500ns 死区时间。 但我可以看到、上升沿具有400纳秒的死区时间、下降沿具有600纳秒的死区时间。
在上升沿和下降沿重复相同的练习,均使用300纳秒死区时间。 可以看出、上升沿有200ns 死区时间、下降沿有400ns 死区时间。
为什么 PWM 死区时间在两个边沿(下降和上升)上不相等?
请提供帮助。
谢谢。
穆纳夫