This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:多核处理器 FreeRTOS 使用情况

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1365153/tms320f28388d-multicore-processors-freertos-usage

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、Expert 先生、

我将在 F28388D 电路板上的2个 C28x 内核上使用 FreeRTOS 进行任务管理、我可以通过两种方式实现该操作:
我可以单独在两个内核上安装 FreeRTOS、也可以使用 SMP FreeRTOS、这是 FreeRTOS 为多核处理器设计的任务管理软件。
F28388D 板是否支持 SMP FreeRTOS?如果无法找到任何示例、则需要单独在两个内核上安装 FreeRTOS?

您能为我提供相关指导吗?

干得好、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    F2838x 不支持对称多处理 FreeRTOS。 因此、您需要在每个内核上分别设置 FreeRTOS。 您可以参阅  freertos_ex3_c28x_dual_blinky 演示应用程序的[C2000Ware]/kernel/FreeRTOS/Demo/C2000_F2838x_C28x_CCS 目录中的示例。

    谢谢。

    阿纳维