This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:C2000 hex 实用程序提供的 CMAC 标签

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1364875/tms320f28386d-cmac-tag-by-c2000-hex-utility

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

我没有找到有关如何使用 C2000 hex 实用程序根据用户 CMAC 密钥生成 CMAC 标签以及将值嵌入闪存应用程序的应用手册、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经使用十六进制文件集成了 C2000十六进制超实用程序、并配置了黄金 CMAC 标签生成。

    一个问题是、是否需要修改 boot_ex1_flash_hex_lnk_cpu1.cmd 的情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、当将十六进制文件刷写到 CPU 时、CMAC 密钥是否也会刷写到 CPU1 USER OTP 的0x78018-0x7801F 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、W、Z:

    我们有一份安全引导指南、其中讨论了如何生成 CMAC 标签并将其嵌入您的应用。 如果您有任何问题、请告诉我:

    https://www.ti.com/lit/an/spract3/spract3.pdf?ts = 1716414298901

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有应用手册。 在阅读应用手册后、我有两个问题、如下所示。

    一个问题是、是否需要修改 boot_ex1_flash_hex_lnk_cpu1.cmd 的情况

    另一个问题是、当将十六进制文件刷写到 CPU 时、CMAC 密钥是否也会刷写到 CPU1 USER OTP 的0x78018-0x7801F 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、W Z:

    您无需修改.cmd 文件的上述部分。

    您需要使用片上闪存工具或 SysConfig DCSM 工具单独对 CMAC 密钥进行编程。

    谢谢!

    卢克