This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:如何将 SYSRS 发送到芯片?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28374S, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1364855/tms320f28374s-how-to-send-sysrs-to-the-chip

器件型号:TMS320F28374S
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的专家:

我将开发一个用于 TMS320F28374S 的编程器。 我的编程器通过 JTAG 与芯片通信。 这些函数完成、包括中止 CPU、擦除、编程和读取闪存。 但 有一个问题:

我把程序下载到芯片上后、又插了板。 然后、我的程序员无法初始化芯片。 似乎芯片上的程序修改了一些寄存器。  

我还从 RM 中找到了一些内容:

但没有有关 SYSRS 的详细信息、我不知道如何通过 JTAG 将 SYSRS 发送到芯片、以及它是否能够解决我的问题。  

此外、uniflash 或 CCS 均不会出现问题。 它们都可以成功地对芯片进行重新编程。

如果有人能提供建议、我将非常感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试切换 XRSn 而不是执行 SYSRS、看看它是否能解决您的问题?  

    如果您查看 TRM 中的表、您会发现它执行与 SYSRS 相同的操作:

    我们有有关如何使用 JTAG 命令执行 SYSRS 的文档、但这些文档位于 NDA 限制文档中。

    此致、

    本·科利尔