This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:适用于 TMS320F28375D。

Guru**** 2815795 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1357280/c2000-gang-for-tms320f28375d

器件型号:C2000-GANG
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的先生/女士

我们正在制造系统中使用您的 C2000-GANG 编程器对参考的 MCU 进行编程。

我们需要对一个由四个相同 PCBA 构成的面板进行编程、并且该面板中的其中一个电路板存在问题。

这在几个面板中持续存在、因此我们认为这可能是硬件差异导致的、但不要忽略固件配置的任何其他问题。

由于四个 pcbas 的连接是相同的,因此我们放弃了有缺陷的电路板。

JTAG 连接是直接到每个单独的板,我们有包含的电线和5cm 的单线到钉子。

CLK 和 GND 之间的 R - C 根据建议68ohm - 100pf

我们得到的错误是 错误23:MCD 器件初始化

您能帮助我们解决这个问题吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maria、

    我想看看这是 C2000-GANG 问题还是通用 JTAG 问题。  您是否能够将 XDS110/XDS200 JTAG 连接到接头并查看 Code Composer Studio 或 Uniflash 在连接/编程闪存时是否也提供任何错误?

    此致!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Matthew、您好!

    我们按照建议尝试了 XDS110,并且面板中的所有四个 pcbas 都已正确编程。

    但是,C2000-GANG 只能编程三个 pcbas,第四个 pcas 一直失败。 在多个面板上始终处于相同的 PCBA 位置。

    我们已经观察到、这些 pcbas 在组装的 MCU nXRS 引脚中没有滤波电容器、只有22K 上拉电阻器。 这可能 与此相关吗? 但如果是、为什么只在一个面板中、以及为什么它可以与 XDS110配合使用?

    此致

    玛丽亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,玛丽亚, 马修不在办公室,希望他能在本周晚些时候作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,玛丽亚, 我只是想更新你,马修不会回来,直到星期二,我道歉的延迟。