This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C-Q1:TMS320F280025C-Q1

Guru**** 2892410 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1357486/tms320f280025c-q1-tms320f280025c-q1

器件型号:TMS320F280025C-Q1
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我想 针对上述器件型号开发 AutoSAR MCAL 层。 我需要一些展示或演示的示例、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    感谢您的联系。 您能否详细说明您需要什么类型的示例?

    我的理解是否正确、您是否希望自己开发 MCAL 驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Piyush:

    是否可以为 TI 控制器自行开发 MCAL 层、并且我需要根据 AUTOSAR 规范实现的数字 I/O、ADC 驱动程序示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    我们在 F28002x 器件上不支持任何 MCAL、但您可以自行开发 MCAL 层。  

    我们有 F28003x 器件的早期适配器版本、该版本具有数字 I/O (DIO)驱动程序以及 MCU、端口、GPT 和 CAN MCAL、但不包含 ADC 驱动程序。 请注意、这是早期用户版本、因此功能可能不完整。 这可以从- TI 软件批准- TI.com 获得

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Piyush:

    感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Piyush:

    现在、您能否说明一下应该使用哪种工具进行 MCAL 配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    EB Tresos 用于配置 TI MCAL;该工具及其许可证可从以下位置下载: https://www.ti.com/securesoftware/docs/autopagepreview.tsp?opnId=28154

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Piyush:

    我收到的错误消息为:

    处理您的请求时出错 此外、我还没有收到 TI 软件批准来下载 F28003x MCAL 驱动程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    抱歉,请使用此链接下载 EB Tresos : https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=339047∏_no=PROCESSOR-SDK-MCAL-EB-TRESOS &ref_url=Situa-Proc-Sitara-MPU EP 

    对于软件批准、让我内部检查并获得批准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Piyush:

    感谢您的支持。 请告诉我有关软件审批的信息、我想知道 EB Tresos 的成功之处。我们可以获得一些培训、比如如何配置工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Piyush:

    我已获得下载 F28003x MCAL 示例代码的软件批准现在我还需要获得软件批准来下载 EB Tresos 工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    很高兴知道您获得了 MCAL 样片;我也来跟进 EB Tresos 工具的批准人。  

    您可以在此处找到有关如何使用 EB Tresos 的一般指南- MCUSW:MCAL Configurator 用户指南(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    现在您应该已经获得下载 EB Tresos 的批准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Piyush:

    我已经批准了 EB Tresos 工具。 为什么我们应该特别使用 MCAL 层,如果我们有自己的驱动程序代码,我们可以为它开发应用层软件组件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    据我了解、您是否希望为您的应用使用 AUTOSAR?

    如果需要、则需要 根据 AUTOSAR 标准使用 MCAL。

    如果否、您可以将 TI 提供的 SDK 或您自己的驱动程序用于您的应用。

    注意:对于非 Autosar 型项目、您可以使用 C2000Ware (C2000WARE 软件开发套件(SDK)| TI.com) F28002x。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Piyush:

    实际上、我们需要按照 AUTOSAR 标准进行开发、但他们要求为现有驱动程序代码开发应用软件。
    您能解释一下为什么我们不能使用非自动标记驱动程序代码来开发 AutoSAR 应用程序软件吗? 我们需要在什么基础上选择 Autosar Classic 或 Autosar Adaptive

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否有任何机会让客户进行选择、就好像他们可以选择 AutoSAR 或非 AutoSAR 标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    很遗憾、作为芯片供应商、我们将无法解决与 Autosar 相关的一般问题。 请参阅- 标准 AUTOSAR