This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:LAUNCHXL-F28069M + BOOSTXL-BUCKCONV CCS 中的示例代码(C2000Ware/powerSUITE)不能

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, BOOSTXL-BUCKCONV, C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1358957/launchxl-f28069m-launchxl-f28069m-boostxl-buckconv-sample-code-in-ccs-c2000ware-powersuite-doesn-t-work

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-BUCKCONVC2000WAREcontrolSUITE

您好!

如视频中所示:

link.brightcove.com/.../bcpid3917207363001

我订购了 LAUNCHXL-F28069M LaunchPad 和 BOOSTXL-BUCKCONV LaunchPad。

但在安装 CCS 并按照我看到的视频中的步骤操作后、示例代码适用于 F280049C LaunchPad。

如果我想要运行代码、我会在控制台中收到以下错误消息:

"C28xx:加载程序:程序的一个或多个部分落入无法写入的存储器区域。 这些区域实际上不会写入目标。 请检查您的链接器配置和/或存储器映射。"

您是否可以为 F28069M LaunchPad 提供示例代码?

 在不久的将来、F28069M LaunchPad 还会在 CCS Resource Explorer 中被抑制吗?

此致

斯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sven:

    请看一下 C2000Ware SDK 中的位域示例 - C2000Ware_5_02_00_00\device_support\f2806x\examples\c28

    您可以尝试这些示例、并参考在 launchpad 中运行这些示例。

    谢谢

    阿斯温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin、

    遗憾的是、这是一个有点不令人满意的答案。

    我知道这个示例文件、但是它们或多或少是用于 ADC 或 ePWM 的"独立"文件。

    我想知道您是否可以按照您的促销视频中所述为我提供一个可用的整个项目支持?

    我只想按照视频中所述执行相同的步骤、了解如何使用降压和软件控制环路来将其包含在我的实际工业硬件项目中。

    感谢您的支持。

    斯文·布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sven:

    我会将查询重新分配给我们的 专家。

    谢谢

    阿斯温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您提供此内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sven、

    该套件在我们的传统工具套件 controlSUITE 中提供 F28069支持 

     安装后的路径为 C:\ti\controlSUITE\development_kits\BOOSTXL_BUCKCONV\v1_01_00_00\Buck_VMC_F28069M。

    我们在 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AYas8evPnY9.TREO8pS2Ew__C2000-ACADEMY__3H1LnqB__LATEST 中提供了 F28069器件的 Academy 支持。 

    您提到了该器件的 Resource Explorer 支持、您是明确还是一般地指该套件?  示例应位于此处 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AAwSlnAtRhPegReA8LB-DA__C2000WARE__1kRFgrO__LATEST  

    请告诉我这是否有帮助。

    此致!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    非常感谢您对我的问题的回答。
    这对我有很大帮助!
    尤其是 controlSUITE 中包含路径的提示对我帮助很大。

    还有一个问题:

    是否还有可以更改 main.cfg 文件中灰色参数的示例项目或文件路径?
    请看图片有一些设置为灰色,我无法更改它们。
    如果我想更改它们、我该怎么办?

      

    斯文·布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我又来了

    我已找到包含可选项设置的路径。

    谢谢