This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F021FLASHAPI:Fapi_initializeAPI ()的有效等待值

Guru**** 1624165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1365583/f021flashapi-valid-wait-value-for-fapi_initializeapi

器件型号:F021FLASHAPI

尊敬的专家:

我将 F28P650DK9-ZEJ (EVB)和 F021版本3.00.01.00用于我的应用。

调用 Fapi_initializeAPI (0x57,000,200u)后、如果我的 RWAIT 未配置为4、它返回错误代码 Fapi_Error_Invalid HclkValue。

我想理解为什么当 RWAIT 被设定为一个大于4的值时、这个函数返回 Fapi_Error_Invalid HclkValue。 根据用户手册、该错误代码指示 FCLK 高于最大 FCLK 值。 但我的理解是、如果 RWAIT 较大、FCLK 应较慢、因此不应显示此错误代码。

注意:我将 SYSCLK 配置为200MHz。

(我还使用了 TI 演示项目 flashapi_ex1_programming 来确认。 实际上、如果我将 RWAIT 更改为5、该 API 会返回 Fapi_Error_Invalid clkValue。)

谢谢。此致、

C·C·刘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C.C.C.Liu、

    我们表征闪存编程可实现最佳性能频率和等待状态组合;而且根本不存在等待状态可能性。  因此、我们只允许以下范围:

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vamsi、

    感谢您的答复。

    由于28377等其他器件不存在此限制、根据您的屏幕截图、您会看到最低要求而不是只需要一个配置、对吗?

    是否可以知道此限制条件是否仅适用于 F28P65X 且受 F021代码限制?

    谢谢。此致、

    C·C·刘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  C.C.C.Liu、

    我们仅允许上述组合。  示例:80至120MHz 允许 RWAIT 为2。

    我们在 F280013x、F280015x、F28P65x 和 F28P55x 器件中遵循了该流程。

    谢谢。此致、

    瓦姆西