This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:存储器数据保存措施:使用 DSS 脚本保存存储器数据、但与存储器浏览器中显示的值不同

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1365901/tms320f280025c-memory-data-save-inssue-using-dss-scripting-to-save-memory-data-but-not-same-with-the-value-shown-in-memory-browser

器件型号:TMS320F280025C

我尝试使用脚本编写 API 将存储器数据保存到我的本地计算机、但无论我使用"memory.save"、"memory.SaveData"、"memory.saveData2"或"memory.read"、我保存的存储器值与我在存储器浏览器中看到的值都不同、如下面的"Memory Browser"窗口中的屏幕截图所示、值0x0000.save2'、我保存的值与"0x00007700"中的值相同、但我可以通过此值0x7500"修改为"0x7500"来修复、以相同的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要就此问题寻求帮助、期待尽快回复。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    此外、我还可以在我的程序中将该地址数据读取为0x7625。

    此致、

    田恒辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再说一次、

    我自己做了更多的测试、似乎我使用脚本得到的值可能会受到我给出的页码的影响、如果我 给出程序页、它可以读出与反汇编窗口中的值相同的数据、如果我给出数据页码、它可以读出与内存浏览器窗口中的值相同的数据