请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE
工具与软件:
28379D 是否支持 CLA 中的软件断点。当我使用闪存时、我尝试在 CLA 代码中添加__ MDEBUGSTOP ()。 但是、当我尝试在调试中连接 CLA 时、系统会给出一个错误。:
CPU1_CLA1:Trouble Setting Breakpoint with Action "Finish Auto Run" at ex8e95e:(Error -1209 ).
因此、我想知道是否使用了闪存、无法在28379D 的 CLA 上实现软件断点。