This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:适用于 F28388D 的 TI-RTOS

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1365852/tms320f28388d-ti-rtos-for-f28388d

器件型号:TMS320F28388D

您好、Expert 先生、

我想对 F28388D 电路板使用 RTOS、

我找到了有关 FreeRTOS 的示例、但没有找到有关 TI-RTOS 的任何文档或示例。

您能帮助我吗?

在 F28388D 电路板上使用 FreeRTOS 或 TI-RTOS 更好吗?
我问这个问题的原因是、表单页上显示最好使用 FreeRTOS、因为新的 C2000系列处理器不支持 TI-RTOS 或支持较少。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议您在新项目中使用 FreeRTOS、而不是 SYS/BIOS (TI-RTOS 内核)。 我们不再在 C2000器件上支持 SYS/BIOS 或 TI-RTOS。

    惠特尼