This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:存储器开机自检(MPOST)配置/计时

Guru**** 2940320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1365727/tms320f280049c-memory-power-on-self-test-mpost-configuration-timing

器件型号:TMS320F280049C

根据文档  

应用手册 C2000 存储开机自检(M-POST)

启用 MPOST

但在最新的技术参考手册中、没有提到配置存储器开机自检寄存器字段

M-POST 是否可用于此设备? 因为除了指向文档的链接外、技术参考手册中未提及 MPOST  

如果该功能可用、有没有任何方法可以 减少测试执行时间?

因为按照文档

这大约需要50,000,000 INTOSC2 、这是50,000,000 *(1/10MHz)= 5秒。 这种情况非常严重。

是否可以在启用 PLL 的情况下执行测试???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dikshith,

    MPOST 在此器件上可用、并且应用手册是正确的。  我需要检查 TRM 是否有最近的更新、该更新由于某种原因被删除、我认为这是偶然的。  我会在获得更多信息后回复。

    在该器件上无法加速 MPOST 的执行、它将始终基于 INTOSC2时钟运行。  我们在后续器件中添加了通过 GPREG2设置启用 PLL 的功能、但此器件是我们首次添加 MPOST 功能的器件之一。

    此致!
    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dikshith、很抱歉这里有任何混淆、但我更仔细地研究了这一问题、似乎我们特意删除了对 F28004x 的 MPOST 支持、主要是因为您遇到的问题、即执行时间不实用、对于此器件、无法缩短支持时间。  我将与团队合作、  从网站上删除 C2000存储器开机自检(M-POST)(修订版 A)(TI.com)或使用适用器件对其进行更新。  再次对我们在这个问题上造成的任何困惑表示许多歉意。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    感谢您提供此信息、但我对此还有一个疑问

    我们能否  长分支(LB) 添加到保存该 MPOST 函数的引导 ROM 地址 在增加时钟 汇编中 (f28004x_codestartbranch.asm) 调用前 c_int00  ? 这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Joe、

    我想知道、MPOST 中实际运行哪些不同的测试、PBIST 测试? 新特性   

     我是否可以将软件诊断库中的 March13N 测试作为替代方案、与该测试有任何相似之处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dikshith,

    遗憾的是、我们不支持在 BROM 之外调用 MPOST、因此这在这里不是解决方案。

    您的第二个帖子是有效的;测试是 March13n、它应该在 SDL 中提供、并且可以在 PLL 设置后调用、并在您的主函数中提供等效的测试覆盖范围。

    此致!

    马修