This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:MSP-FET430UIF 是否可用于对 TMS320F2800137进行编程

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1367226/tms320f2800137-do-msp-fet430uif-can-be-used-for-programming-tms320f2800137

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

您好!

我需要知道 MSP-FET430UIF USB 调试接口是否可用于对 TMS320F2800137进行编程。如果不能、请向编程人员提供相关建议。

此致、

西里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    它用于生产编程或开发吗?

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    用于开发目的。

    谢谢。

    西里尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    我建议使用 XDS200。  性能和价格之间达到了很好的平衡。

    谢谢。此致、

    瓦姆西