This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:保修维修请求

Guru**** 2505875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1357365/tmdscncd28388d-warranty-repair-request

器件型号:TMDSCNCD28388D

您好!

收到器件后、我们发现它不起作用。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板上的电源 LED 在上电时不会亮起、对于 JTAG 是不可见的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    您能否提供在尝试为设备供电时所建立连接的图片?

    请注意、这是一个具有多个电源域的隔离式设计。

    谢谢。
    科迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    请查看随附的图片。







    提前感谢您。
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    感谢照片,它确实显示 D5,电源正常指示灯,没有亮起。  您之前是否连接或使用过此 controlCARD?

    您是否介意验证 TP7、TP8、TP9处相对于 TP10或其他器件接地的电压? 可以使用集线站上的接地引脚、因为两个板的接地应连接在一起。

    请注意、仿真器的 USB 电缆未连接、因此即使正确为器件供电、也无法连接和编程。

    此致、
    科迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    否、我们尚未将其连接到其他站点。  它仅连接到照片中的那个。
    电压为0。
    集成在照片(我认为它是 U15)被烧.




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您认为可能发生了什么情况? 这一问题能否得到解决?

    提前感谢。
    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    你那有新消息吗?

    提前感谢您。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    很抱歉耽误你的时间。 假设这是从 TI.com 商店购买的、则:  

    如果您希望有一个退货,请在这里开始退货流程 https://www.ti.com/productreturns/docs/createReturn.tsp .  

    此外、在表格中、请将此帖子作为您的退货"批准"。

    如果您是通过其他来源购买的、请遵循其退货流程。

    此致、
    科迪