This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:可以通过 RAMOPEN 特性打开一个只执行闪存/ RAM。

Guru**** 2932110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1366056/tms320f2800137-can-a-exeonly-flash-ram-be-opened-by-ramopen-feature

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

是否可以通过 TRM 第5.6.1节中介绍的 RAMOPEN 功能打开具有 EXEONLY 配置的闪存/ RAM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAMOPEN 仅打开 RAM。 它会暂时将安全 RAM 转换为不安全状态。

    此致、
    伊袋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不管这个 RAM 配置到 EXEONLY?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。