This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:运行时 ADC 触发源发生变化

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1366934/launchxl-f280039c-adc-trigger-source-change-at-run-time

器件型号:LAUNCHXL-F280039C

工具与软件:

您好、专家!

我需要帮助来在运行时将 ADC 触发源从一个 PWM 重新配置到另一个 PWM。
建议我怎么做。

如果我为 ADC 触发源更改重新配置两个 PWM、那么我如何测试它是由较旧的 PWM 还是较新的 PWM 触发呢? 是否有任何规定来检查这一点?
我签入了参考手册、但理解起来有点复杂。

等待你的反馈

Mohit:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、

    ADCSOCxCTL 寄存器可以随时更新以更改触发源。 新的触发条件更改将立即生效。 如果新触发器在当前转换完成之前发送 SOC 信号、则该 SOC 在当前转换完成之前处于挂起状态、并且没有其他优先级更高的 SOC 处于挂起状态。 一旦所有挂起的转换完成、新的触发信号就会被处理。

    没有用于测试转换所使用触发源的机制。

    此致、
    伊袋