This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:TMS320F280039C:在地址"0x3fdba4"处中断、没有可用的调试信息、或者位于程序代码之外。

Guru**** 2814765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1366548/tms320f280039-tms320f280039c-break-at-address-0x3fdba4-with-no-debug-information-available-or-outside-of-program-code

器件型号:TMS320F280039
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我正在使用 Code Composer Studio 12.6.0.00008以及 Ware_Motor C2000_SDK_4_01_00_00。 我在 定制电路板中使用280039C 处理器。 每当我尝试刷写程序时、都会出现以下消息:在地址"0x3fdba4"处中断、没有可用的调试信息、或程序代码之外。 它卡在栈指针处。 我以前没有遇到过这个问题。 由于某种原因、自从我之前使用版本12.0.0以来、我不得不重新安装 Code Composer Studio。 安装12.6.0后、我导入了项目并尝试刷写、但由于上述原因而失败。 完全相同的项目会通过我同事的笔记本电脑进行刷写(他使用相同的 CCS 版本和相同的电机控制 SDK、其他所有内容、例如 include 选项和其他设置都是类似的)。 我想知道什么可能是潜在的原因!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我点击"运行"后、执行将进入"ESTOP0"并滞留在循环的此处  
      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在哪个电路板上运行该部件?  

    此外、您和同事的笔记本电脑上的片上闪存选项是否相同。  通过点击 Tools-on-Chip Flash、可以在显示调试会话时查看片上闪存选项

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:
    我将在 F280039C 板上运行它(定制板具有 F280039C 处理器、并且我们已使用 launchpad 调试器刷写定制板。 因此、我们已经准备好使用带状电缆将 LaunchPad 调试器连接到定制板、并且我们在刷写软件几个月前已经实现了。  
    是的、我们两个系统中的所有片上闪存选项都是完全相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pranjali

    您可以尝试以下操作来  

    1、您是否尝试通过在代码中放置断点/单步执行来进行调试?  

    2.可以在加载程序前擦除整个 Flash 存储器吗? 此外、您可以禁用片上闪存中的 Auto-run to main 选项并检查。

    3.您可以尝试加载另一个程序,并检查是否仍然遇到同样的问题?

    请尝试这些内容、这将有助于找出问题的根本原因。

    谢谢

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Siddharth

    它起作用了。 从我的 Bitbucket 帐户导入项目文件夹时出现一些问题。  
    现在、我导入了正确的方式、它正在工作。 再次感谢您的立即响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pranjali

    很高兴知道问题已解决。  

    将关闭该主题。

    此致

    西达尔特