This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:应用问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F2800137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1353448/tms320f2800137-application-issues

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:C2000WARELAUNCHXL-F2800137

您好!  

使用 F2800137、低于 SDK、

\c2000\C2000 Ware_Moto SDK_SDK_4_02_00_00\solutions\un...\f280013x   

编译和烧录后、发现无法检测 F2800137。
已发现软件正在占用烧录 I/O 端口。
如何修复这些无法检测到的 F2800137?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试使用最新版本(5.02.00.00)? 链接如下: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    您能解释一下占用 I/O 端口的软件是什么意思吗? 此外、请附上该错误的屏幕截图。

    此致、

    斯凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    I/O 端口:GPIO35、GPIO37在程序中定义为 IO 端口。

    目前的问题是如何解决无法识别的芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试连接到设备时是否出现错误消息? 您是否可以在为 F280013x 拥有的.ccxml 文件中运行"测试连接"按钮?

    此致、

    斯凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    flagenableForceAngle 的功能是什么? 当风扇默认为 flagenableForceAngle=true 时、风扇将在启动时左右摆动(有可能发生这种情况、最顺利地启动)。 当我打开 obj ->flagenableAlignment=true 时,持续时间为2秒,左右摇摆的可能性略有降低),有时甚至会延长一段时间。 可以调整哪些参数来优化这种现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、新凯、很抱歉在此线程上出现了延迟。  此问题是否仍然存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启动问题已解决。

    现在有一个问题:我已经申请了两个开发板:LaunchXL-F2800137、boostXL-DRV8323RX、项目为 universal_motorcontrol_lab_f280013x [Active-Flash_lib-DRV8323RS-3Sc]、编译和烧录可以采样总线电压、

    三相的电流和电压采集不正确、不知道在哪里。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xinkai:

    请针对此问题打开一个新主题

    此致、

    斯凯勒